结果:找到"绑定手机号 立创eda 立创下单助手",相关内容1000条
- 怎么更改绑定手机号?
- 注销了以前的电话号码,现在公众号都进不去了,只能微信扫码;怎么更改绑定电话?非要上传身份证照片吗
- 所属专栏: 技术交流 标签: 绑定手机号 立创eda 立创下单助手 发帖人:ns123 发帖时间:2024-05-29 13:02:00
- 关于预览不显示孔的问题的解决办法,嘉立创问题反馈
- 在gerber的钻孔文件中,发现若存在注释符号分号";"时,平台预览的孔将是实心的,删除注释部分后预览就正常示例:M48;Layer_Color=9474304;FILE_FORMAT=4:4METRIC,LZ;TYPE=PLATEDT1F00S00C0.3000T2F00S00C0.5000T3F00S00C0.8000T5F00S00C1.3000;TYPE=NON_PLATEDT6F00S00C2.5000T7F00S00C4.0000%T01X00015Y00061273....若将;及其行内容删除后,预览正常在allegro输出的gerber中,并不能正常读取椭圆孔rou文件,预览...
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: 嘉立创下单助手 发帖人:口服625 发帖时间:2023-06-03 15:04:00
- 建议嘉立创下单助手PCB仿真大图窗口增大
- 建议已发货订单PCB仿真图框加大(如图)最好可以全屏查看或者输出PCB仿真PCB或者图片这样可以很方便做反馈给生产人员如果可以,是否考虑在查看高清仿真大图同时切换查看原始gerber文件(就像刚开始下单时的那种支持按层查看)?期待回复
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: 嘉立创下单助手 发帖人:Alexcsc 发帖时间:2021-03-16 12:01:00
- 为什么在下单助手里面打开立创商城在特定位置会崩溃?
- 在下单助手里面打开立创商城,在浏览到一些特定的商品时,鼠标移到预览图的位置,程序就会出现APPCrash,然后页面需要重新加载。但只要一回到同一个页面的同一个位置,又会出现这个崩溃,似乎是一个触发点。
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: 立创商城 下单助手 发帖人:rm543 发帖时间:2021-01-20 11:41:00
- 立创下单助手3.38打不开
- 如下图:求解决,我实在是找不到客服解决,就来这里问了
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 立创下单助手 发帖人:埃菲尔铁塔 发帖时间:2020-09-16 12:39:00
- 嘉立创账户手机绑定
- 遇到的账户问题是想更改绑定的手机号,下单助手账户和EDA账户的关联手机号更改流程是必须要有原来手机号的短信,我之前的手机号已经不能使用,所以导致新的手机号无法绑定。现在很多app的账户验证中,已经取消了这种需要解绑手机号的验证方式,换成了新手机号的短信验证方式,我建议更改一下现在这种解绑旧手机号需要旧手机号验证的验证方式,新手机号码验证+邮箱验证的方式可能会更便捷点,也能解决旧手机号无法使用的问题。作为嘉立创的用户,我觉得这个问题可能不仅仅是我一个人会遇到,是个建议,也算是个需求。谢谢
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: 嘉立创下单助手账户 立创EDA账户 发帖人:ninja 发帖时间:2020-04-13 13:33:00
- 希望“嘉立创下单助手”增加网络设置选项,方便使用HTTP代理的用户登陆!
- 希望“嘉立创下单助手”增加网络设置选项,方便使用HTTP代理的用户登陆!我的网络环境是通过HTTP代理服务器方式访问互联网的。使用嘉立创下单助手无法登陆,只能使用网页版的下单页面。下单助手使用起来比网页版的下单页面方便直观很多。希望能支持HTTP代理方式登陆下单助手。
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 嘉立创下单助手,建议。 发帖人:小小小小 发帖时间:2019-10-11 12:26:00
- 嘉立创下单助手V3.3.4又卡住了~
- 如题,嘉立创下单助手V3.3.4又卡住了,一直显示“正在加载中”~以为是网速问题,可是打开网页飞快得很~分别再用网页版和手机版试了,也是显示“正在加载中...“,估计是PCB下单系统挂了~
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: 嘉立创下单助手卡住 发帖人:深圳阿愚 发帖时间:2019-10-08 17:41:00
- 嘉立创PC端下单助手3.3.3版本发布-修改已知bug,改善使用体验
- 嘉立创PC端下单助手3.3.3版,发布更新内容1.主窗口页面增加页面内搜索功能2.登录窗口、主窗口增加当前版本显示3.登录窗口完善登录异常提示信息4.完善实物仿真图渲染逻辑5.Gerber组件完善返回顶层/底层图接口6.SMT组件完善返回顶层/底层贴片图接口7.Gerber组件、SMT组件支持多线程下载,最大下载线程数由组件初始化参数设置8.更新底层库9.更新Winrar安装包下载地址:http://download.sz-jlc.com/jlchelper/release/3.3.3/JLCPcAssit_setup_3.3.3.zip
- 所属专栏: 嘉立创动向 标签: 嘉立创下单助手 发帖人:立创商城高先生 发帖时间:2019-08-15 17:58:00
- 嘉立创下单的方式将发生巨变,大家先行讨论!
- 新的下单方式,是先上传文件解析,然后下单直接付款,不用等我们审!此功能正在开发中,欢迎大家补充如下图(下图为PS原型图):新的下单体验全是用嘉立创下单小助手,网站版将不支持新的下单流程,是一个全新的体验:1)98%先上传文件解析成功2)下单的时候,点中你可能要下单的文件则出来你的原图,核对一下是不是你要下单的文件,有没有发错,放大缩小,对照图下单,解决经常发错版本的问题3)当然你也可上传文件,解析一下初步检查一下是不是有问题,想起来什么时候下单都可以,那怕是后面用移动端下单
- 所属专栏: PCB打样 标签: 嘉立创下单小助手 发帖人:limeng 发帖时间:2017-11-06 09:47:00
返回